结果:找到"结构设计 机械设计 机械制造",相关内容1000条
  • 【经验分享】做机械设计,不下车间设计的东西能用吗?
  • 本文和大家讲一讲”下车间“这件事情,看题目是不是和机械设计没有关系?你错了,下车间还只是机械设计的一个初级阶段……下车间,其实是一个机械人无法绕开的必经阶段。作为一个机械专业的学生,我们常常听到老师(他们自己可能都没有下过)和前辈们说:你一定要多去车间,没有经历过车间的锻炼,你是无法成熟与进步的。仿佛一个没有下过车间的设计工程师就像没有经过恋爱就结婚的新人一样,丝毫没有可靠的基础可言。那今天,作为一个过来人,我想谈一下,我们为什么要下车间,我们下去干什么?一、车间是什么样子在大多数人的眼里,车间就是机器轰鸣,底板和墙上到处都是油污,陈旧的设备与麻木的工人在机械的干着一成不变的加工活,唯一可以...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:34:00
  • 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
  • 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 系统 分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
  • 究竟什么是机械设计?【转】
  • 好的机械设计,就是要解决问题作为在机械社区论坛待了十年以上的人,关于这个话题,我想说两句。总的目的来讲,我还是鼓励大家学机械干机械,爱好机械的人更要坚持下去。说句良心话,机械是立国之本,或者说是立国之本之一,是基础中的基础。伟人的话仍然在萦绕耳边“为中华之崛起而读书”。你不干机械他不干机械,都不干机械了,什么时候能实现民族的伟大复兴?飞机大炮轮船航母高铁都离不开机械设计,这些都是一代又一代机械人前赴后继的成果。那么,究竟什么是机械设计呢?PART01知其然知其所以然先说前几年,当时我周围的人,水平也差,总是被我的问题问住。他们答不上来,于是我就求助于论坛。比如,负压管道的壁厚是怎样确定的?管...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 17:12:00
  • 机械设计常用网站,一定要收藏住!
  • 1.Mechtool,https://www.mechtool.cnMechtool是因特网上在线机械设计工具的资源网站,在Mechtool,可以找到需要的机械设计数据资源和计算工具,包括常用机械产品的技术参数,技术条件,零部件外形尺寸的国家标准和行业标准数据。而且Mechtool一直在对内容进行更新和完善,并适时地更新数据。2.Traceparts,https://www.traceparts.cn/zh全球最大免费3D零件库,数以百万计的3D模型、2D图纸和CAD文件。全部免费提供!TraceParts是全球领先的工程、工业设备和机械设计CAD内容平台,共有来自130万家公司的500万注...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 及其自动化 加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 14:22:00
  • 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
  • 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
  • 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
  • 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 产品 加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-2蜗杆传动结构设计 1.蜗杆自锁不可靠2.冷却用风扇宜装在蜗杆上3.蜗杆减速器外面散热片的方向与冷却方法有关4.蜗杆受发热影响比蜗轮严重5.蜗杆位置与转速有关6.蜗杆刚度不仅决定于工作时受力7.蜗杆传动受力复杂影响精密机械精度8.蜗杆传动的作用力影响转动灵活性减速器和变速器结构设计 1.传动装置应力求组成一个组件2.一级传动的传动比不可太大或太小3.传递大功率宜采用分流传动4.尽量避免采用立式减速器5.注意减速箱内外压力平衡6.箱面不宜用垫片7.立式箱体应防止剖分面漏油8.箱中应有足够的油并及时更换9.行星齿轮减速箱应有均载装置10.变速箱移动齿轮要...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1
  • 机械设计禁忌500例,设计大师也需要收藏-1很多人大学一毕业就开始从事机械设计工作,多年下来可以说经验丰富,做出很多非常完美的产品设计,但是有时候也会因为忽视了小的细节而造成“阴沟翻船”。今天小编吐血整理的机械设计禁忌500例,非常值得大家收藏学习!提高强度和刚度的结构设计1.避免受力点与支持点距离太远2.避免悬臂结构或减小悬臂长度3.勿忽略工作载荷可以产生的有利作用4.受振动载荷的零件避免用摩擦传力5.避免机构中的不平衡力6.避免只考虑单一的传力途径7.不应忽略在工作时零件变形对于受力分布的影响8.避免铸铁件受大的拉伸应力9.避免细杆受弯曲应力10.受冲击载荷零件避免刚度过大11.受变应力...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-10 17:32:00
  • 机械图纸技术要求大全,记得收藏!
  • 机械图纸技术要求汇总,机械人必备资料,记得收藏!▌一般技术要求1.零件去除氧化皮。2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。3.去除毛刺飞边。▌热处理要求1.经调质处理,HRC50~55。2.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。3.渗碳深度0.3mm。4.进行高温时效处理。▌公差要求1.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。2.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。3.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。▌零件棱角1.未注圆角半径R5。2.未注倒角均为2×45°。3.锐角/尖角/锐边倒钝。▌装配要求1.各密封件装配前必须浸透油。2.装配滚动轴承允许采...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:37:00
  • 机械设计制图口诀,建议收藏
  • 机械设计制图口诀一、三视图的位置关系的口诀:正面画出主视图,俯视图就画在它下边。右边画着左视图,三个视图位置不能变。二、三视图的投影关系的口诀:主视俯视长对正,主视左视高平齐;俯视左视宽相等,三个视图相联系。平面平行投影面,整个投影原形现;平面垂直投影面,投影结果变成线;平面倾斜投影面,形状大小有改变。三、视图的线框与物体表面的关系口诀:物体表面图上见,每个线框都是面。线框表示什么面?三图配合来分辨。主视绘出长高面,俯视画出长与宽。左边显示宽和高,它们各自有关连。四、线与投影的关系口诀:直线平行投影面,它的长短不会变,直线倾斜投影面,它的长度有改变,倾斜角度越大线越短,直线垂直投影面一条直线...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: